This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895 充电电流低电平、内部 ADC 输出为 0

Guru**** 2815105 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1592361/bq25895-bq25895-charge-current-low-and-internal-adc-output-is-0

器件型号: BQ25895

您好、

我正在为我的应用使用 BQ25895、我似乎无法让充电正常工作。 使用 VBUS 时的充电电流:5V 电源围绕 15mA。 VBAT 和 VSYS 使用 18650 锂离子电池时为 3.9V。

VREGN 约为 2.65V、ILIM 引脚上的电压约为 3mV、因此电流检测不到、我只是不知道为什么如此低。 来自 输出的每个负载当前已断开。 我转储所有寄存器:

寄存器 0x00:0x48
寄存器 0x01:0x05
寄存器 0x02:0x3D
寄存器 0x03:0x3A
寄存器 0x04:0x20
寄存器 0x05:0x13
寄存器 0x06:0x5E
寄存器 0x07:0x9D
寄存器 0x08:0x03
寄存器 0x09:0x44
寄存器 0x0A:0x93
寄存器 0x0B:0xB6
寄存器 0x0C:0x80
寄存器 0x0D:0x13
寄存器 0x0E:0x00
寄存器 0x0F:0x00
寄存器 0x10:0x00
寄存器 0x11:0x98
寄存器 0x12:0x00
寄存器 0x13:0x08
寄存器 0x14:0x39

除了 BATV (0x0E) 和 SYSV (0x0F) ADC 输出为 0 外、一切似乎都很好、即使我测量的电压正确也是如此。  

我已经仔细阅读了清单、我认为我没有遗漏任何必要的内容。 请查找所附架构的相关部分。 请注意、当前未放置 U1、因此 D+和 D-引脚保持悬空。 bq25895.png

提前感谢您的帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们正在度假、下周将回复、很抱歉耽误您的时间。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    校正:VREGN 实际上是 4.71V。 此外、我似乎无法通过 i2c 禁用 ILIM 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    根据寄存器转储、充电器看起来处于冷/热温度、这将暂停充电。 如果没有热敏电阻、请将分压器调整为处于 REGN 百分比范围内。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 我经常玩 TS 电阻器、但我无法让它正常工作。 我启用了 ADC、寄存器建议一切都正常、但充电电流仍为 0。

    VSYS = 3.62V

    VBAT = 3.66V

    TS%= 56.3%

    VBUS = 5.0V

    除了看门狗已过期外、故障寄存器中没有任何内容。 在尝试不同的 TS 电阻器配置时、我能够产生热故障和冷故障。

    充电状态为 10 表示应该快速充电。 不过、当 IC 输出处于负载下时、我的电源的 50mA 读数为 5V、当没有负载时为 0。  

    但是、如果我增加 VBUS 电压、便会开始充电。 当有负载时、电流输出从 5.6V 逐渐开始增加、直到大约 6.6V 当有负载时、电路板从我的 PSU 拉取 1.4A、当负载在 6.4V 或更高电压下断开时、拉取 1.2A。 请注意、负载相当重、因为电路板正在为带有显示屏 (~1.5A@3.7V) 的 Raspberry PI cm5 供电。

    以下是 VUSB = 5V 时的寄存器转储:

    寄存器十六进制二进制
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    REG00 0x7F 01111111
    REG01 0x05 00000101
    REG02 0xAC 10101100
    REG03 0x1A 00011010
    REG04 0x20 00100000
    REG05 0x13 00010011
    REG06 0x5E 01011110
    REG07 0x9D 10011101
    REG08 0x03 00000011
    REG09 0x44 010001
    REG0A 0x93 10011
    REG0B 0xB6 10110110
    REG0C 0x00 00000000
    REG0D 0x13 00010011
    REG0E 0x46 010010110
    REG0F 0x44 01000100
    REG10 0x4C 01001100
    REG11 0x98 10011000
    REG12 0x00 00000000
    REG13 0x3F 00111111
    REG14 0x39 00111001
    REG15 0xFF 11111111
    REG16 0xFF 11111111

    以及 VUSB = 6.8V 时的寄存器转储:

    寄存器十六进制二进制
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    REG00 0x7F 01111111
    REG01 0x05 00000101
    REG02 0xAC 10101100
    REG03 0x1A 00011010
    REG04 0x20 00100000
    REG05 0x13 00010011
    REG06 0x5E 01011110
    REG07 0x9D 10011101
    REG08 0x03 00000011
    REG09 0x44 010001
    REG0A 0x93 10011
    REG0B 0xB6 10110110
    REG0C 0x00 00000000
    REG0D 0x13 00010011
    REG0E 0x4A 01001010
    REG0F 0x4A 01001010
    REG10 0x4C 01001100
    REG11 0xAA 10101010
    REG12 0x0A 00001010
    REG13 0x3F 00111111
    REG14 0x39 00111001
    REG15 0xFF 11111111
    REG16 0xFF 11111111

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.您是使用真实电池还是使用电池模拟器进行测试?

    2.对于  REG12=00 的 VUSB = 5V 情况、您能否在示波器上监控 VBAT、IBAT、VSYS 和 VSW、看看它们是否正常?

    谢谢、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我使用的是真实的电池:Sony/Murata 18650VTC6

    VSYS:3.55V、使用 120mV Vpp 交流元件。 波形没有过冲或骤降

    VBAT:3.45V、具有相同的 120mV 交流分量。 也没有过冲或突降。

    VSW:请参阅随附的图片。 Vavg = 3.44V、Vpp = 6V、f = 1.45MHz

    IBAT:请参阅随附的图片。 紫色是 100 欧姆电阻两端的压降。 类似锯齿的波形具有 200Hz 至 400Hz 的频率。 Iavg = 11mA、ipp = 15mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您分享的原理图是否最新、您正在测试的电路板是否反映了这些连接?

    在您的原理图中、BTST 电容器太大、它连接到 GND、而不是 SW。 这将导致器件无法正常开关、因为无法驱动高侧 MOSFET 栅极。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是它,感谢你的帮助!