This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170-TPS40170:EP 问题 EP

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1591111/tps40170-ep-issues-with-tps40170-ep

器件型号: TPS40170-TPS40170 EP

大家好、我们按照两个电源中数据表中的指南实施了 TPS40170-TPS40170 EP。 一个从 28V 变为 12V (100mA 0、另一个从 28V 变为 20V 91.5A)。 我们无法获得稳定的电压、尽管仔细检查了电路和元件选择、但我们无法获得稳定的电压、输出会下降约 4V。 有任何建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcio:

    我为此主题指派了一位专家。 请发布您的原理图、布局和相关波形、以便我们更好地了解情况。

    谢谢、

    Andrew