This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:以更高的电流驱动电机

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1686

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1591813/tps1663-driving-motor-with-increased-current

器件型号: TPS1663
主题中讨论的其他器件: TPS1686

是否可以使用电子保险丝(即 TPS16630)将电流限值设置为 2A、但是、启动需要在短时间范围~4s 内将电流提升为 5A 的电机?

有任何关于此类电路的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    该浪涌电流是在启动期间还是启动后产生的?

    是否可以发送当前配置文件?

    谢谢  
    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    当电机激活时会发生这种情况 — 因此,它是在启动期间。

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit

    有任何反馈意见?

    谢谢

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    在该器件中、无法在启动和稳态期间设置不同的电流限制。

    我认为客户希望将 2A 作为电流限值、并希望允许高达 5A 的电流持续 5 秒。

    我们还有其他具有 iTimer 功能的器件、例如 TPS1686、但 5 秒看起来非常高。 您能否确认该值。

    谢谢
    Amrit