This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV740P: PCN, I nicht indeutig

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1595068/tlv740p-pcn-ist-nicht-eindeutig

器件型号: TLV740P

Dies ist die korrekte Teilnumer: TLV74033PDQNR ( ließ sich im 下拉菜单 nicht auswählen !)

Aus der PCN des genannten Baoteils geht nicht hervor, ob die Änderung Auswirkung auf das Baoteil hat。 ICH bitte um Beantowrtung dieser Frage。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Einkauf:

    似乎为 TLV74033PDQNR 发布的大多数 PCN 都与封装的微小更改有关、并且实际上不应影响元件。

    您能否为此 PCN 提供 PCN 编号? 我可以确认该特定的 PCN。

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、  

    非常感谢您的答复。

    此问题的 PCN 编号为:

    PCN# 20251014000.1

    Br Franziska  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franzsika:

    此 PCN 不应对芯片产生任何重大影响。 芯片的电气特性和封装寄生效应是相同的。 封装尺寸和引脚排列相同。 唯一改变的是引线镀层。 出于制造目的、新锡镀层的理想焊接温度可能略有不同、但这不是我的专业知识。 我知道这应该不会影响芯片本身或芯片的性能。  

    此致、

    Gregory Thompson