This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143-Q1:LM25143-Q1 用作主电源块时的降压上电序列

Guru**** 2812835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25143-Q1, LM25143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1584986/lm25143-q1-lm25143-q1-buck-power-up-sequence-when-it-used-as-primary-power-block

器件型号: LM25143-Q1
主题中讨论的其他器件: LM25143

TI 团队大家好、

我使用 LM25143-Q1 芯片作为 3.3V 下的主直流/直流电源输出。 测试上电序列时、我注意到 LM25143-Q1 输出在达到 3.3V 之前有 1.6V 的压降。 请参阅以下屏幕截图:

image.png

我怀疑该压降是由 SS1/SS2 引脚上的电容器引起的。 您能否帮助我确认此跌落的原因?

我们的设计旨在避免这种压降。 LM25143-Q1 是否支持此设计? 如何配置 LM25143-Q1 来实现此功能?

谢谢、

向凌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiangling:

    您能否分享您的原理图和应用条件、以便我能够更好地帮助您诊断该问题?

    此外、此电路是否连接有负载? 如果是、则负载是多少?

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joshua、

    当然、请参阅随附的原理图文件。

    当我测试上电序列时、没有 连接外部负载、但电路板具有 0.7A~1.3A load.e2e.ti.com/.../Primary_5F00_buck_5F00_LM25143_5F00_SCH_5F00_Review_5F00_20251110.pdf

    就我个人而言、我认为 SYS_3V3 输出由于软启动而具有大约 1.8V 的平坦值。 您能帮我分析一下吗?

    谢谢、

    向凌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiangling:

    我同意,我看到的是高原,但没有下降,如最初提到的。  您是否有另一个波形来显示下降?

    您还能用您的电路输入填写这个计算器吗?  https://www.ti.com/tool/LM5143DESIGN-CALC 这样可以帮助我们更好地评估设计。

    最后、您是将 EVM 用于此器件、还是使用自己的电路板? 如果您使用的是自己的电路板、是否还能共享这些文件以供查看?

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joshua、

    我为误解而道歉。 3.3V 输出端没有压降;在电压达到 3.3V 之前只有一个平坦期。

    我不希望出现这种平稳期。 你知道如何消除它? 如果未将电容器连接到 SS 引脚、则消除平坦周期是否有效?

    谢谢、

    向凌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiangling:  

    感谢您的澄清。  

    我假设您为此器件配置了两相单输出交错操作。  

    您是否尝试断开 任何下游元件与 输出的连接、并测试此状态下的波形。 在软启动启动之前、它在初始启动时几乎看起来像是会上拉输出电压。  

    您还可以尝试将 SS 引脚悬空、并查看这样是否可以消除平坦区域、但您可能会使器件受到高输出电容器的浪涌影响。  

    请在有机会时填写计算器。 这将帮助我们确定电路的其余部分是否也适用于您的给定应用条件。  

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joshua、

    1.我们使 SS 保持开路状态、仍然有阶跃电压。  

    2.我们仍然尝试断开负载。 如果有任何结果、将回复您

    3.我填写了计算表,请检查。  

    e2e.ti.com/.../LM_2800_2_2900_5143_2D00_Q1-quickstart-design-tool-_2D00_-revB2.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dandan、

    您能分享 SS 保持开路时的波形吗?

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下图、如果我们使 SS 保持开路状态、则由 LM25143 供电的以下降压稳压器将无法成功启动。 可能时间序列受到 SS OPEN 的干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dandan、

    该波形看起来很奇怪。 您手头有适用于此器件的 EVM 吗? 查看数据表的启动曲线、看起来在 VOUT 启动时不会出现该问题。  

    是否能够在两者之间进行 ABA 交换? 这将有助于我们确定它是应用级问题还是器件级问题。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dandan、

    由于响应已经有一段时间了、我现在将关闭此主题。  

    如果出现其他信息、请随时根据需要重新打开该主题。

    谢谢您、

    Joshua Austria.