This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746EVM-047:是否可以通过写入数据存储器来更改 BQ27Z746 硬件保护阈值 OVP

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1595319/bq27z746evm-047-can-bq27z746-hw-protection-threshold-ovp-be-changed-via-data-memory-writting

器件型号: BQ27Z746EVM-047
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

我需要将硬件保护 OVP 阈值更改为比默认值高的不同数字。  我是否可以通过在数据存储器-->保护-->硬件阈值目标中写入新的阈值来更改它、 或者需要通过保护器校准进行设置?

新的硬件阈值是否可以存储在 golden 文件中并刷写到其他电量计中?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队成员、并将在可能的情况下与工程师进行审查和跟进。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    必须通过 bqStudio 中的 CALIBRATION 选项卡更改基于硬件的保护、请参阅本 应用手册。  

    基于硬件的保护跳变阈值和跳变延迟不会存储在黄金映像中、也不能存储在黄金映像中。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的指示。  我在 Protector Tuning 收到以下消息、 是成功还是不成功?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    这是成功的。 您应该会观察到 0xF0A2 ProtectorImage2 寄存器中的变化。  

    此致、  

    Jonny。