器件型号: LMZM33604
尊敬的 TI:
我询问了直流/直流转换器将+15V 转换为–15V 的工作台、然后提出了以下解决方案(请参阅随附的 PDF WBDesign40.pdf) :
LMZM33604RLXR ‑ 15V-15V 至–15.00V @ 1A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: LMZM33604
尊敬的 TI:
我询问了直流/直流转换器将+15V 转换为–15V 的工作台、然后提出了以下解决方案(请参阅随附的 PDF WBDesign40.pdf) :
LMZM33604RLXR ‑ 15V-15V 至–15.00V @ 1A
您好、Ben 博士、
任何降压转换器都可以配置为反相降压/升压拓扑。 对此、请参阅以下应用手册: https://www.ti.com/lit/an/snva856b/snva856b.pdf
现在就设计而言、您可能 需要一个输出钳位、详见链接的应用手册的第 7.4 节。
您是否还能够发送电路板设计以供审核?
谢谢您、
Joshua Austria.
您好 Ben、
抱歉、我肯定错过了钳位二极管。 我现在看到了、所以应该很好。 当您发现没有输出时、BIAS_SEL 悬空或短接至 PGND、如图所示。
您还提到、电路板设计还有其他方面。 您是否尝试断开上行和下行连接并直接向应用供电、看看供电是否正常? 可能设计中有其他东西不喜欢 IBB。
如果您无法共享整个电路板设计、电路板选定区域的 PDF 屏幕截图应该用于审核。
谢谢您、
Joshua Austria.
您好 Ben、
需要仔细检查以下几点:
BIAS_SEL 不应悬空、并且可以保留在 PGND 上而不会出现问题。 另一点是、我认为数据表中的公式 2 给出了 Cff 的建议值 43pF。 这不应该导致没有输出,但我认为这是值得提及的。
谢谢您、
Joshua Austria.
再次感谢 Joshua 查看这个。 我们确实尝试断开 Vbias(有点棘手的隔离!) 但没有任何区别。 感谢您确认它可以连接到 PGND。 电源(台式,BK 精度)设置为 1A、不显示任何流动的电流、肯定不会限制电流。
我没有尝试移除钳位二极管、但可以尝试移除。
电容器均为 50V。 但我发现我在 Vin 和 PGND 之间错接了输入电容、而不是 Vin 和实际系统接地。 但是、鉴于上限的数量、我认为这不会妨碍它正常工作。 谜语是我们在 Vcc 引脚上没有看到任何电压。
你看着 Gerber Technology 吗? 有什么想法吗? 我意识到我不应该将 AGND 连接到 PGND、但这会形成一个电流环路、再说一次、我无法想象它会阻止启动。
是否应该以不同的方式对 EN 进行偏置? 我已将其连接到 Vin。 应该如何连接 SYNC/MODE 引脚? 同样、对于正常运行、这将连接到 AGND。 我将其连接到系统接地端。 我不确定这是否适用于反转模式。
我们构建了两个电路板、两者表现出相同的行为。 我缓冲布线以确保 PCB 正常。 我们是否可能有一批无法正常工作的模块? 回流焊可能会损坏它们? 我们在内部进行所有组装、之前放置了许多 PMIC、因此我认为我们的回流焊过程没有问题。 公司里有几位电源工程师、他们仍然迷糊糊中了。 除非二极管提供电流路径、否则板载 LDO 如何工作? 我觉得我们错过了一些明显的东西...
目前、我们使用 Murata 模块作为替代模块、工作正常。
再次感谢、
Ben
我已经取下二极管并进行了测试。 它与 PSU 没有什么不同、无论是关断还是导通、二极管工作正常。 这是 30V 肖特基二极管: https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mbrs130lt3-d.pdf
您好 Ben、
感谢您查看所有这些内容。 正确的是、PGND 和 AGND 不应从外部连接。 出于电路原因我不确定这是否会导致您的问题、但在任何情况下、应根据数据表中的建议将其相互断开。
EN 可以连接至 VIN、但 SYNC/MODE 应连接至 AGND 而不是系统 GND。 很抱歉、我 在第一次检查原理图时没有意识到 SYNC/MODE 连接到系统 GND。 将 SYNC/MODE 连接到系统 GND 会有效地 在该引脚和 AGND 之间施加–15V 电压、违反绝对最大值表并可能损坏 IC。 此外、VIN 和系统 GND 之间缺少这些输入电容器也可能导致系统损坏。 如果您有 EVM、可以尝试在该器件和 EVM 之间进行 ABA 交换、看看它是否仍然正常工作。
无论哪种方式、我都建议 使用新单元并将 SYNC/MODE 连接到 AGND 而不是系统 GND、并查看这是否有用。
谢谢您、
Joshua Austria.