This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5880-Q1:故障寄存器上的 ADC 故障映射

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1595322/ucc5880-q1-adc-fault-mapping-on-the-fault-register

器件型号: UCC5880-Q1

您好:

我正在 UCC5880 器件的故障寄存器中查找 ADC 故障映射。 我看到 ACT1 寄存器中有 ADC_ACT、用于执行与 ADC 故障相关的操作。 但无法映射安全手册中相应的 FAULTxx 寄存器位和安全机制。  

请分享以下信息

  1. FAULTx 寄存器中的 ADC 故障映射、采用 ADC_ACT 配置(当前我假设它可能与 DIGCOMP 故障相关、但存在相应的 ACT 位可用)
  2. 安全手册中适用的安全机制是哪种(IT SM #56 - DIGCOMP?)  

期待收到您的回复。

此致、

Anand M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    感谢您的联系。

    ADC 故障映射在 FAULT1 中称为 ADC_FAULT。 ADC 没有安全机制。

    此致、

    Sebastian Soto