This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502:600Vpk 瞬态保护–器件和评估板查询

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1595482/lm74502-600-vpk-transient-protection-device-and-eval-board-inquiry

器件型号: LM74502

我正在寻找一款 具有过压保护功能的高侧开关控制器、可用作高压浪涌抑制器、并满足以下要求:

  • 工作电压:15V 至 660V、无闩锁

  • 连续运行:15V 至 33V(通常为 24V)、可耐受高达 36V DC 的 2 s 时间

  • 最大输出电压:≤45V

  • 瞬态耐受:660V PEAK、10µs 上升时间、最大导通时间 140µs、每 2s 重复一次、24 次。

LM74502 的额定电压最高仅为 200V

您能否为该应用推荐合适的 TI 器件并提供:

  1. 器件型号 (PN)

  2. 适用于测试的评估板 PN

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Slim、

    您需要使用瞬态抑制器(例如 TVS 和 MOV)将电压钳制在 200V 以下。 我们没有 600V 解决方案。

    此致、

    Shiven Dhir