This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:TPS6521901 FSD 默认为关闭

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65219, TPS6521905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1594970/tps65219-tps6521901-fsd-default-to-off

器件型号: TPS65219

大家好!


我对 TPS6521901 有疑问。
我想将 FSD 默认设置为关闭。
为此、我会将 MFP_2_CONFIG 寄存器中的 PU_ON_FSD 设置为 0h(禁用)。
然后、通过将设置保存在 USER_NVM_CMD_REG 寄存器 (34h) 中、我是否能够将 FSD 默认值设置为 OFF?

此外、是否有任何产品的序列和电压设置已编程为与 TPS6521901 等效的默认值、且 FSD 默认值为关闭?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-San:

    要成功重新编程 NVM 以更改 FSD 默认值、需要遵循完整的编程步骤。
    TPS65219 NVM 编程指南中提到了相关步骤:

    在 步骤 3 中将 PU_ON_FSD 设置为“0"之前“之前、请务必执行步骤 1 和 2。
    然后将'0x0A'写入 0x34 以在步骤 4 中进行编程。

    为 AM62x/AM64 编程的 TPS65219 版本默认情况下都启用了 FSD。
    默认情况下、只有空白用户可编程的 TPS6521905 才禁用该功能(用于编程)。  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sarah-san、

    感谢您的支持。
    我会告诉客户如何将其保存到 NVM 中。

    我还有一个问题。
    FSD 的强制功率输出时间是多少?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-San:  

    FSD 时间几乎是即时的。  
    从 VSYS 开始、器件加载 EEPROM 的延迟为 2.3ms (t_EEPROM_LOAD)
    FSD 的抗尖峰脉冲时间 (t_EN_PB_VSENSE_DEGL) 为~0ms:

    我希望这有助于回答您的需求。  

    此致、  
    Sarah