请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: BQ24650
您好 专家
我的原理图随附在后。 在测试过程中、我遇到了两个问题。 问题一:我先连接电池,然后给太阳能充电,但它无法充电。 我不得不插上并拔下电池、以便正常地为其充电。 问题 2:当 Vbat 设置为 7.2V、电池电压为 7.15V 时、便无法充电。 这是正常现象吗?请您帮助检查造成这种现象的原因。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
部件号: BQ24650
您好 专家
我的原理图随附在后。 在测试过程中、我遇到了两个问题。 问题一:我先连接电池,然后给太阳能充电,但它无法充电。 我不得不插上并拔下电池、以便正常地为其充电。 问题 2:当 Vbat 设置为 7.2V、电池电压为 7.15V 时、便无法充电。 这是正常现象吗?请您帮助检查造成这种现象的原因。
您好 Ian、
随附了我的原理图。 在测试过程中、我遇到了两个问题。 问题一:我先连接电池,然后给太阳能充电,但它无法充电。 我必须插上并拔下电池才能正常充电
这是否仅在使用太阳能电池板输入时发生? 您是否尝试过使用直流电源进行测试?
问题 2:当 Vbat 设置为 7.2V 且电池电压为 7.15V 时、无法对其充电。 这是正常现象吗?请您帮助检查造成这种现象的原因。
发生该行为时、VFB 上的电压是多少? 如果您从较低的电压开始、它是充电至 7.2V 还是在 7.15V 时停止?
此致、
基督教。