This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:必须插拔电池才能正常充电

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1595828/bq24650-the-battery-must-be-plugged-and-unplugged-to-charge-normally

部件号: BQ24650

您好 专家

bq24650.pdf 

我的原理图随附在后。 在测试过程中、我遇到了两个问题。 问题一:我先连接电池,然后给太阳能充电,但它无法充电。 我不得不插上并拔下电池、以便正常地为其充电。 问题 2:当 Vbat 设置为 7.2V、电池电压为 7.15V 时、便无法充电。 这是正常现象吗?请您帮助检查造成这种现象的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    随附了我的原理图。 在测试过程中、我遇到了两个问题。 问题一:我先连接电池,然后给太阳能充电,但它无法充电。 我必须插上并拔下电池才能正常充电

    这是否仅在使用太阳能电池板输入时发生? 您是否尝试过使用直流电源进行测试?

    问题 2:当 Vbat 设置为 7.2V 且电池电压为 7.15V 时、无法对其充电。 这是正常现象吗?请您帮助检查造成这种现象的原因。

    发生该行为时、VFB 上的电压是多少? 如果您从较低的电压开始、它是充电至 7.2V 还是在 7.15V 时停止?

    此致、

    基督教。