This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25630:BQ25630 支持 OTG 升压软启动? 如果是、如何设置 OTG 软启动?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1595169/bq25630-bq25630-support-otg-boost-soft-start-if-yes-how-to-set-the-otg-soft-start

器件型号: BQ25630

BQ25630 支持 OTG 升压软启动? 如果是、如何设置 OTG 软启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    由于它是专有的、因此我无法分享确切的详细信息、但是的、BQ25630 会自动软启动 OTG 升压模式。 OTG 输出电压将斜升至 VOTG 设置(默认为 5.1V)。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Garrett。但我想知道  Bq25630 可以使用 设置 寄存器进行软启动时间吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    除了设置目标升压调节电压 (VREG) 之外、对于 OTG 模式启动时间没有寄存器控制。  

    此致、

    Garrett