This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:原理图检查 TPS63802 作为升压转换器

Guru**** 2811615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63802, OPA564, TPS62802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1595366/tps63802-schematic-review-tps63802-as-boost-converter

器件型号: TPS63802
主题中讨论的其他器件: OPA564TPS62802

你好、亲爱的。

这是我所设计的原理图。

POSITIVE_PSU_TPS63802_SCH_1.pdf 

关于本主题、我想介绍左侧的电源、即 TPS63802:

输入范围:3V 至 4.2V
输出:5V 1A RMS ~1.5A 峰值(观察结果如下)

由于输出端的电流消耗为正弦波形、频率相对较低、<= 1KHz。

但此时、在生成 PDF 后、在编写本主题时、我记得该电源将仅提供正弦驱动器的正半周期电流、因此它约为 0.5~0.6A RMS、但在正弦驱动器的正半周期内峰值为~1.5A。  

例如、我想知道是否建议与 C2 并行添加 47uF/10V/0805。 驱动器将基于 OPA564(提供+5V、此处所附原理图的+5V)、并且靠近 OPA564 的 V+ PWR 和 V-PWR、将有 2x 22uF/16V/0805、因此也许我不需要这个额外的 47uF 电容器来节省布板空间。

我会询问您是否发现此电源 (TPS62802) 的原理图有任何问题、您的观点是否有任何问题、或者是否有建议。

提前感谢您。
此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeferson:

    很抱歉、我对您的问题有点困惑。

    我们可以先放置 Cout、我们先确认 Iout。 对于“正弦波形“的 Iout、您的意思是将有负 Iout、即流入 TPS63802 Vout 的电流?

    此致

    Lei