This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:原理图审阅

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1587390/bq76952-schematic-review

器件型号: BQ76952

我们计划将 BQ76952 纯粹用于电芯监测和平衡、而不在我们的一个应用中采用 CHG 和 DSG FET。 我们为此配置准备了原理图、感谢您在继续进行 PCB 设计之前对其进行审查。

在我们的设置中、IC 将通过连接到 BAT 引脚的外部 48V 电源供电。 我们的目标是在系统通电时使器件持续运行、并防止其在这些条件下进入 SHUTDOWN 或 SLEEP 模式。 您能否证实在这种情况下、将 TS2 引脚连接到 VSS 是否是正确的方法?

我们可以私下共享原理图文件以供您查看。
期待您的反馈。

此致、
Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们计划将 BQ76952 纯粹用于电芯监测和平衡、而不在我们的一个应用中采用 CHG 和 DSG FET。 我们为此配置准备了原理图、感谢您在继续进行 PCB 设计之前对其进行审查。

    在我们的设置中、IC 将通过连接到 BAT 引脚的外部 48V 电源供电。 我们的目标是在系统通电时使器件持续运行、并防止其在这些条件下进入 SHUTDOWN 或 SLEEP 模式。 您能否证实在这种情况下、将 TS2 引脚连接到 VSS 是否是正确的方法?

    我们可以私下共享原理图文件以供您查看。
    期待您的反馈。

    此致、
    Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vinay、

    我已发送朋友请求。 请在此处分享您的原理图。

    如果您的目标是在系统通电时使器件保持活动状态、只需向器件发送 SLEEP_DISABLE 命令即可阻止器件进入睡眠状态。

    对于关断、我们的器件可以通过 2 种主要方式进入关断模式:

    1.在 4s 的时间窗口内发送两次关断命令(MCU 必须发送此命令)

    2.由于 Power:Shutdown 配置而进入。 该器件需要进行配置、以便您不会由于这种保护而进入 SHUTDOWN 模式。

    将 TS2 引脚保持在 VSS 不会阻止器件进入 SHUTDOWN 模式。 实际上、如果器件通过上述方法进入 SHUTDOWN 模式、则将 TS2 引脚保持在 VSS 实际上会使器件进入软关断状态。 如需更多信息、请点击 此处主题

    此致、

    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohin:
    我已经通过私人聊天向您发送了文件。  请看一下它们、如果需要进行任何更改、请告诉我。

    此致、

    Vinay