This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63603:输出电容的最大值

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM82813, TPS22965, TPSM63603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1595069/tpsm63603-maximum-value-of-output-capacitance

部件号: TPSM63603
主题中讨论的其他器件: TPSM82813TPS22965

您好、
可连接到此稳压器的 Cout(输出电容器)的最大值是多少?
我将使用该器件从 16V 产生 3.4V。 这样的 3.4V 可为多个 FPGA 电压驱动 TPSM82813 稳压器。
由于会有很多电容、因此我想知道最大输出电容值、直至其稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果使用大电容器、则最好在较低的频率下运行。 但在这些条件下、低于~500kHz 会使纹波非常大。

    在 500kHz 下、如果您需要足够的相位裕度、我不建议高于~500uF。 但是、如果您不太关心瞬态响应、可以将其推高。 很难给出最大值、但即使瞬态行为更糟、最多可以达到 1mF 左右。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、
    我在 TPS22965 的多个稳压器和输入侧具有大约 300uF 的电容、并在 1MHz 下运行、是否可以使用负载开关来实现更好的瞬态响应? 我的目标是实现~10ms 的软启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Webench 显示的相位裕度为~59 度、交叉频率为~13.7kHz (300uF)。 现在、这些是估算值、会根据布局寄生效应、容差等而变化。但裕度似乎足够好、应该可以。 因此 从稳定性角度来看、负载开关不是必需的。

    我的目标是使软启动时间为~10ms?

    如果您认为软启动时间为 3.4V 输出电平、TPSM63603 的内部固定软启动时间典型值为 5ms。 产生 10ms 软启动时间的原因是什么? 如果由于浪涌电流的问题、内部 SS 时间应该足以满足该输出电容和电压。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、
    感谢您的澄清。