器件型号: LMR38020
33_220_1p_85.pdf 这是将电压从 48V 降至 15V 的电路原理图。 在正常温度 (25℃) 下、它可以在 4ms 内以满负载 (1A) 正常启动。 但是、在–40℃ 下和电源电压为 48V 时、它只能从 0.3A 的负载启动。 大于 0.3A 的负载将无法启动到正常输出电压、并且输出电压将在锯齿波中振荡。 下图显示了启动图像。 黄色表示 LMR38020S 芯片的 VIN、绿色表示 LMR38020S 芯片的 SW、红色表示降压输出电压。 可以看出、当输出电压从–40℃ 的低温开始时、会出现锯齿波上升。 当启动失败时、输出电压会显示锯齿波振荡。 我可以问、当输出电压开始时锯齿波上升的原因是什么? 过流保护? 打嗝? 如何解决此问题?正常启动时没有此类问题。