This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76972:充电时 SCD 不工作

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1589758/bq76972-scd-not-working-while-charging

器件型号: BQ76972

尊敬的 TI:

我们在设计中使用了您的 BQ76972。 它按预期运行、但我们确实发现了一个可能导致功能安全问题的奇怪问题。

我们的 BMS 经过短路测试和认证。 我做了 20 多个测试,所有顺利通过。 但是,我们有一个充电器,我想:让我们来测试它是否能够承受我们的短路。 充电器断电时一切正常。 但当充电器充电时、BMS 不会多次进入 SCD。 安全跳闸的外部断路器。 故障行为不是很一致、但可能每 5 次发生一次。

我们的设置约为 1000A、我们的设置产生的电流高于 1500A、因此电流远高于阈值。 在充电器未通电的情况下、BMS 会持续跳闸、这一事实就排除了设计问题。

我们的充电器会以 6A 的电流充电、这在 SCD 电流下应该几乎不引人注目。

我们知道、安全标准并不明确要求在充电时进行短路测试、因此我们确实通过了该测试。 但我们很担心、因为我们的电池经常在充电器通电的情况下使用。

您能帮助我们解决这个问题吗?  

此致、

Robert Jan Bout

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有其他方法可以获得支持、或者是否正在进行一些调查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然没有反应?