Other Parts Discussed in Thread: UCC21750
器件型号: UCC21750-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC21750
您好:
我提供了栅极驱动器设计来驱动并联的 SiC MOSFET。 我将使用 2 个栅极驱动器 (UCC21750)、每个 MOSFET 一个。 我的问题是、由于它们并联、因此两者的 VDS 是相同的、因此无需有 2 个单独的 DESAT 电路。 但是、如果我只有 1 个栅极驱动器、第二个栅极驱动器将不知道是否发生了去饱和事件、必须关闭。 我是否只能有 1 个 DESAT 电路(阻断二极管,消隐电容器,电阻器等)、并且只需将 UCC21750 的 2 个 DESAT 引脚转回一起? 在本例中、我最终得到的电流源为 1mA、而不是 500uA、因此我需要相应地调整去饱和电阻。
谢谢