This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:电子保险丝器件损坏

Guru**** 2826835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1590560/tps25983-damaged-efuse-devices

器件型号: TPS25983

尊敬的 Sis 和 Madams:

我们正在考虑使用 TPS25983 电子保险丝。

如果向该器件的输入/输出端子施加的电压超过绝对最大额定值、或者如果器件因过电流而损坏、您是否知道 IN 和 OUT 之间会发生什么情况?

我们正在考虑在 IN-OUT 短路或开路时使用保护电路、但建议使用哪种对策电路?  

此致、

Masashi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    当我们在绝对最大额定值之外进行实验时、我们无法保证器件特性。

    可能会发生以下情况-“一旦过压打开意外的电流路径、产生的电流就会导致损坏、包括硅的熔化、金属互连的熔断、封装材料的热损坏以及键合线的熔断、从而导致电致物理损坏“

    对于过压保护-“ 瞬态保护缺失。 我们建议在输入端使用 TVS 二极管、在输出端使用肖特基二极管、以帮助应对热插拔或短路等事件中产生的瞬变、并且可能超过器件的绝对最大值、从而导致器件永久损坏。 “

    过流由设备本身处理,并因持续 过流而关闭。


    此致

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sailendra、

    我们理解这个问题。

    我们可以小心避免对电子保险丝施加过大的电压。

    此致、

    Masashi