This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65296:TPS65296

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65296, TPS51916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1595025/tps65296-tps65296

器件型号: TPS65296
主题中讨论的其他器件: TPS51916

尊敬的 TI 支持团队:

我们发现 TPS65296 中 LPDDR4 VDD2 的最大电流为 8A。如果 我们的系统总共需要大约 12A 的 LPDDR4 VDD2 电源轨和 CPU DDR 接口 VDD2 电源轨。

我的问题是:

1.是否两个 TPS65296 可与 VDD2 并联以支持最大电流 16A?

2.如果一个 TPS65296 为具有相同 EN 引脚的 LPDDR4 芯片提供 CPU DDR 接口的电源轨、并为其提供另一个 TPS65296、则建议这样做?

3.对于 LPDDR4 芯片、 是否有任何与 TPS51916 类似的用于 DDR4 的芯片可以从外部 MOS 灌入电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sysley、

    我们正在努力解决这个问题、并回复您。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sysley、

    我们在内部检查了器件并联以增大电流、这对于该器件来说是不可行的。

    如果客户系统无需特殊的电源时序、我们可以使用相同的输入来启用两个器件。

    我们 正在检查 类似的器件、如果我们能获得任何器件、请告知您。

    此致、

    Manish