This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546E25:多相配置设置

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546E25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1591576/tps546e25-multi-phase-configuration-settings

器件型号: TPS546E25

尊敬的 TI 技术支持团队:

我们目前正在双相配置中使用 TPS546E25、该器件对多相运行的参数设置有疑问。

问题 1: 在多相配置中运行时、我们是否还需要使用与主器件相同的值将所有配置设置(例如 TON_DELAY (60h) 和 VOUT_MAX (24h)) 写入从器件?

问题 2: 如果针对这些参数将不同的值写入主从器件、我们预计会出现什么行为?

谢谢你。

此致、

Ayumu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    根据 TPS546E25 数据表中提供的信息、我可以回答您有关多相配置的问题:

    问题 1: 在多相配置中、无需将所有配置设置写入辅助器件。 TPS546E25 设计用于在初级 — 次级配置下运行,其中主器件控制整个多相系统的大多数参数。 辅助器件将遵循 许多参数的主器件设置。

    问题 2: 对于大多数参数、向主 器件和辅助器件写入不同的值不会产生影响、因为辅助器件将遵循主器件的设置。 不过、有一些特定于堆栈中每个器件的参数。 其中包括:

    • IOUT_OC_FAULT_LIMIT:每个器件都有自己的过流限制设置。
    • IOUT_CAL_OFFSET:每个器件都可以有自己的电流检测校准。
    • COMP:每个器件都可以有自己的补偿设置。

    对于 TON_DELAY 和 VOUT_MAX 等参数、主要器件的设置将控制整个多相系统的行为。 为这些参数向辅助器件写入不同的值不会影响系统运行。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉回复太晚。

    我理解您的回答。 谢谢你。

    此致、

    Ayumu