This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCG28826:启动序列

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: UCG28826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1592516/ucg28826-start-up-sequence

器件型号: UCG28826

您好的团队、

VBULK 的启动阈值是否为过压阈值以外的任何启动阈值?  

客户希望了解使 UCG28826 能够按预期工作的启动序列。

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayashi,  

    我不明白您的问题是什么意思: 客户想了解启动序列以便使 UCG28826 按预期工作? 您是指在外部设置不同的过压阈值吗?

    堆叠序列工作:

    该器件具有内置软启动功能、其工作原理为:当 Vout = 0V 时、Vfb 会钳位到其最大电压、并将触发过载保护。 为了避免此 FB 引脚电压钳位到其最大值、 内部 FB 电压斜坡在 4ms 内以八个阶跃从 0V 增加到其最大值。 FB 引脚电压下内部 FB 斜坡的最大值相当于 IPK_MAX 设置的 80%、并会随着 IPK 引脚上的不同电阻设置而变化。 在软启动期间、较小的内部斜坡电压和实际 FB 引脚电压用于确定图 7-3 控制律中的器件工作点。 一旦内部 FB 斜坡电压在 4ms 末后达到最大值、就会将控制传输到 FB 引脚电压以进行输出调节。 每次启动时或从故障(自动重试或锁存)和欠压条件恢复时、都会执行软启动序列。 最小频率钳位仅在软启动期间更改为 10kHz(在正常运行期间,则为 25kHz)。 当谷底缺失时、10kHz 最小频率钳位在启动时很有用、并且控制律会强制初级 GaN HEMT 从最后一个导通沿(如果谷底缺失)开始每个 100μs 导通、以对输出电容器充电。

    谢谢

    此致

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Anita

    感谢你的帮助。

    关于输入启动/欠压、是否正确了解除非在初始上电期间超过输入启动阈值、否则器件不会开始开关?
    还是有单独的启动 HV 引脚电压阈值?

    此致、

    NAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nao:

    是的、正确的是、器件仅在输入电压超过其过压阈值时才会开始切换。  

    谢谢

    此致

    Anita