This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5137F-Q1:LM5137 时间(从 en — 高电平到 PG 正常)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5137, LM5137-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1592398/lm5137f-q1-lm5137-time-from-en---high-to-pg-ok

器件型号: LM5137F-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5137LM5137-Q1

尊敬的专家:  

客户需要在 EN-HIGH 到 PG OK 之间的 LM5137 时间。  启动流程的概述。  

需要您的帮助来检查。 谢谢。  

此致、  

张弗雷迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredy、

    请 查看数据表中随附的曲线、其中显示了 LM5137-Q1 的典型启动行为。 该曲线是在 RSS = 20kΩ 的情况下得出的、得到的典型软启动时间为 4.6ms。

    此外、请注意、在器件启动软启动之前会有大约 1ms 的延迟、如 Vout 在 EN 变为高电平后经过~1ms 的延迟后开始上升所示。

    您能否分享具体的客户问题? 如果需要、我很乐意提供更多详细信息或帮助。

    谢谢您、

    此致、

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Onkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Fredy