This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:TPS2662 是否可以双向使用 I2C 100KHz 信号?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1595369/tps2662-can-tps2662-use-i2c-100khz-signal-bi-directional

器件型号: TPS2662

尊敬的先生:  

TPS2662 是否可以双向使用 I2C 100KHz 信号?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liao:

    所有保护解决方案都是慢速导通器件、用于限制输出电容的浪涌。 这些可以支持最大 100Hz 的信号

    BR、

    Rakesh