This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:电流波形中的干扰

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1595327/tps61165-glitches-in-the-current-waveform

器件型号: TPS61165

尊敬的团队:

我们使用 22 µH 电感器和 PWM 在 25/50/100%的条件下测试了 TPS61165 的最大电流设置为 200mA。 我们观察到电流波形中出现了尖峰、周期约为 5ms。 这种行为是否正常? 谢谢。

 

PWM 100%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    请删除此案例、因为您已发布另一个案例。