Other Parts Discussed in Thread: TPS61165
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS61165
尊敬的团队:
我们使用 22 µH 电感器和 PWM 在 25/50/100%的条件下测试了 TPS61165 的最大电流设置为 200mA。 我们观察到电流波形中出现了尖峰、周期约为 5ms。 这种行为是否正常? 谢谢。

PWM 100%

PWM 50%

PWM 25%