This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:使用 LMR33630 为隔离式降压 (Fly-BuckTM) 转换器提供硬件设计支持

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR36520, LMR33630, LM5169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1595329/lmr33630-hardware-design-support-for-isolated-buck-fly-bucktm-converter-using-lmr33630

器件型号: LMR33630
主题中讨论的其他器件: LMR36520LM5169

尊敬的团队:

你好。 在设计电源时、我遇到了使用 LMR36520 设计隔离式降压 (Fly-BuckTM) 转换器的文档。 可以对 LMR33630BDDA 进行相同操作。 您能推荐反激式 1:1 变压器吗?

我的输入电压 Vinmin:27V、Vnom:32、Vmax:36V。 Vout1:24V 和 Iout1 (max):0.7~0.8A、隔离输出必须围绕 Vout2:18V 至 20V、Iout2:0.4A。 我的环境是 75°C。

 

请尽快答复。

谢谢你

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    遗憾的是、LMR33630 系列仅在自动模式下运行。

    为了创建 Fly-Buck、您需要一个能够在 FPWM 模式下运行的转换器。

    LMR36520 F

    您可能需要查看 LM5169 系列等产品。

    谢谢