This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43606-Q1:FB 电阻器

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1592249/lmr43606-q1-fb-resistor

器件型号: LMR43606-Q1

对于 Vout= 11V、对于 Vin= 12V;  
image.png
RFBB=10K
RFBT = 110K。 这个计算是否正确?
image.png是否需要满足该条件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您可以对 RFBT 使用 100k、对 RFBB 使用 10k

    并联电阻在 5k 至 10k 范围内

    请记住、当输入电压为 12V 时、稳压器将是 12V  

    可能处于压降模式。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将关闭此帖子由于不活动.

    谢谢