This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:TPS25947 最大漏电流输出至 IN

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1592774/tps25947-tps25947-maximum-leakage-current-out-to-in

器件型号: TPS25947

您好的团队、

对于 TPS259474LRPW、您能否提供参数 IREVLKG (OFF) 的最大值?

漏电流是应用的关键参数。  有时电子保险丝未通电、在输入接地时向输出端施加 3V 的电压。  
数据表仅指定了漏电流的典型值。 由于泄漏很关键、我需要知道最大预期值。 谢谢你。

 image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ede:

    我能知道你们在做什么的温度范围吗

    此致

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sailendra。  

    我们预计电子保险丝的最高结温 为 60ºC Ω。 (范围为 0ºC Ω 至 60ºC Ω)  
    因此、在 60ºC μ A 下、3V 反向运行时 Vin-Vout 之间的最大漏电流。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ede

    我们可以预计它小于 2 微安。  

    此致

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢