This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1653:如果 TPS16530 支持或不支持 OVP 保护...

Guru**** 2767665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1653, TPS1663, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1597579/tps1653-if-tps16530-support-ovp-protection-or-not

器件型号: TPS1653
主题中讨论的其他器件: TPS1663TPS2663

尊敬的团队:

请帮助检查 TPS16530 是否支持 OVP 功能?

客户需要 OVP、OCP、闭锁功能、OVP 需要在 24~30V 之间且 OCP 将设置 4A。

如果 TPS16530 不符合要求、请帮助提供您的建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    是的、TPS1653 没有 OVP 功能。

    您可以查看 TPS1663 或 TPS2663、其中包含您提到的所有这些规格。

    谢谢  
    Amrit