This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS723:与反馈的电阻分压器相关的问题

Guru**** 2862450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1597422/tps723-issue-related-to-resistor-divider-for-feedback

器件型号: TPS723

在此数据表中、假设 R1+R2 =100k Ω、则 R1 和 R2 的总和必须约为 100K Ω。 如果是,那么为什么,

如果没有、那么我们可以选择 R1 + R2 的最小值是多少、以便得到–2.5V 到–6V?

 

 

 

 

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Om

    我目前正在进行调查、并将很快提供更多详细信息。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Om

    使用 100k Ω 电阻器、因此流入反馈引脚的电流代表流经反馈网络的电流的约 1%。 如果您要将范围限制在–2.5V 至–6V 之间、建议的组合电阻 (R1 + R2) 为 60k Ω。

    此致、

    Daniel