This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCR010505:来自 ISO1432BDW 的 RS422 数据正在扔垃圾

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DCR010505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1596904/dcr010505-rs422-data-from-iso1432bdw-is-throwing-garbage

部件号: DCR010505

尊敬的专家:

在 DCR010505U 上面临传导易感性问题
在 1.5MHz 到 4MHz 范围左右
来自 ISO1432BDW 的 RS422 数据正在丢弃垃圾
隔离部分使用 DCR 供电  
因此、我根据 MIL-STD-461G CS101 对电源线进行测试
电源地短接至接口地
所有接口均被隔离  
接口收发器隔离部分使用 DCR 供电
在测试期间监控数据、RS422 显示 1.5KHz 至 4kHz 之间的通信问题。 使用以太网接口进行检查后发现没有问题
因此、所有使用 DCR 模块供电的接口收发器在所述的频率范围内都存在问题
单独选中的“电源“部分显示不存在此类问题
 
 
此致、

Joseph
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Joseph:

    感谢您联系我们。 请提供以下信息、以便我们可以 帮助解决此问题。

    两者之间的问题 1.5MHz –4MHz 或 1.5KHz-5kHz ?  您参考了这两个频率范围、了解我们正在处理的范围非常重要。  MIL-STD-461G CS101 参考的范围为 30Hz 至 150kHz、因此我假设范围以 KHz 为单位。

    您的是什么 输入电压、输出电压和电源要求 ?  您在 设计中拥有多少个 DCR010505U?

    请提供 和布局的起点 影响。

    我不熟悉 MIL-STD-461G CS101 中概述的测试程序。 从我可以看出、它是主要用于军事应用的标准。  是我能找到的最好的资源来说明可用的测试设置。 如果不正确、请执行此操作 描述您正在进行的测试、并提供文档的相关章节

    单独选中的电源部分显示没有此类问题

    当您说电源部分 不存在这些问题时、您意味着什么? 您是否在测试 EVM、或者是否从电路板上移除负载并对其进行测试?

    在测试期间监控数据、RS422 显示 1.5KHz 和 4kHz 之间的通信问题。 使用以太网接口选中时、没有问题

    请帮助我确保我理解您在这里所说的内容。  您进行了一个测试 、将来自 MCU 的数据发送到两个不同的位置、首先是通过 RS422 通道发送数据、在该通道中、数据 被 1.5KHz-5kHz 的噪声破坏。 然后您通过以太网接口发送它、在那里 它到达目的地的位置不变。 这表明 RS422 通道破坏了数据、而不是 MCU。 是这样吗? MCU 和以太网接口是否也由  DCR010505U 供电?

    我需要的最后一件事是一些 波形 。 请提供以下测量波形:

    • 输入电压和输出电压 的 DCR010505(测量值尽可能接近 DCR010505)和 输入电压  ISO1432BDW 的测试(测量结果尽可能接近 ISO1432BDW)
    • 数据 输入和输出  ISO1432BDW 的概述。
    • 数据输入和 呈指数衰减  ISO1432BDW 的输出。

    此致、

    Carter