This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:UCC2897A 适用于 PD3.2

Guru**** 2767435 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, UCC24610, UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1595964/ucc2897a-ucc2897a-for-pd3-2

器件型号: UCC2897A
主题中讨论的其他器件: UCC24610UCC24612

您好:

我想问 UCC2897A 是否适用于以下规格:

VIN = 24V 至 48V
Vo = 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A (PD3.2)
PO=100W 最大值、如果可能、则最高可达 200W、Vo 将更改为 200W PD 规范。

此外、如果可以实现这些规格、是否可以使用两个 UCC24610 控制器进行同步整流器 (SR) MOSFET 控制?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chun:  

    是的、该控制器适用于 PD 规格。  

    此外、UC24610 还可用作 SR 控制器。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的答复。

    现在 Vin 固定为 24V。

    由于 UCC2897A 的最大占空比限制为 74%、当 Vin=24V、Vout=20 时、如果比率为 1:1、则占空比为 83%

    IC 无法控制此条件、因此匝数比需要更改为 1:1.25(或任何建议?)、占空比将为 66%

    但是、如果我使用自驱动来控制 SR MOSFET、栅极电压将为 30V、这对于栅极电压来说过高

    如果我使用 LDO 让 30V 至 15V 电压变化、那么 LDO 损耗会过大

    这就是为什么我要使用 UCC24610 来控制 SR MOSFET

    但我不确定与 UCC24610 的连接、我是否应该使用 SYNC 引脚?

    或者您对 SR MOSFET 控制有什么好主意吗?

    谢谢!

    Chun Chang



     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IC 无法控制此条件、因此 Turn Ratio 需要更改为 1:1.25(或任何建议?)、Duty 将为 66%

    是的、您必须更改匝数比 才能降低占空比。  

    [报价 userid=“564506" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1595964/ucc2897a-ucc2897a-for-pd3-2/6155338 ]但如果我使用自驱动来控制 SR MOSFET、栅极电压将为 30V、这对于栅极电压而言过高[/报价]

    “你说什么? 如果您使用 UCC24610 等自驱动 SR 控制器、栅极电压将小于 VCC 电压、建议为 5.5V。

    、如果我使用 LDO 使电压达到 30V 至 15V、并且 LDO 损耗会过大

    由于输出电压为 20V、 UCC24610 的最大 VCC 电压为 6.5V、因此您可以考虑使用具有更高 VDD 额定值的 UCC24612。 只需将 VDD 连接到转换器的输出电压。  

    但我不确定与 UCC24610 的连接、我应该使用 SYNC 引脚吗?

    您不必将 UCC2461x 连接到初级侧的任何部分、这是自驱动的。  

    谢谢、

    John