This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156H:FB 引脚电阻和分压器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156H, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1597268/lm5156h-fb-pin-resistance-and-voltage-divider

器件型号: LM5156H
主题中讨论的其他器件: LM5156

我使用 LM5156H 作为具有 150V 输出的升压转换器。 为了设置相应的 FB 引脚电压、我将照常使用两个电阻器。 最大值是多少 电阻值? 是否有有关 FB 引脚的输入电阻和电容的更多信息?

由于电流应低于会导致电阻~2M 的 100µA、因此我不允许高静态电流通过分压器。 为了对 LM5156 进行良好控制、电流是否为低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:  

    感谢使用 E2E。  

    没有最大值 电阻分压器的值、但使用 tooo 高值会影响精度。 此外、它对噪声更敏感。

    请查看此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slyt469/slyt469.pdf 

    FB 引脚需要运行的电流更大、在 nA 范围内、因此该器件将能够在 2mA 的 FB 分压器电阻下运行。

    此致

    Moritz