This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01081:TIDA-01081 - Code Composer Studio 在构建工程时产生的错误

Guru**** 2842120 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01081, MSP430F5172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1597424/tida-01081-tida-01081---errors-generated-by-code-composer-studio-when-building-project

器件型号: TIDA-01081
主题: MSP430F5172 中讨论的其他器件

根据从 TI 网站下载的文件构建工程时、CCS 会报告错误。 CCS 的版本为 20.4.0.13__1.10.0。  

选择 Build All 后 CCS 的输出如下所示:

[1]“D:\\ti\ccs2040\\ccs\\utils\\bin\gmake"-k“-k -j 12 all -O

[2]构建目标:“TIDA-01081.out"</s>“
[3]调用:MSP430 链接器
[4]“D":“:/ti/ccs2040/ccs/tools/compiler/ti-cgt-msp430_21.6.1.LTS/bin/cl430 /ti/ccs2040/ccs/ccs_base/msp430/include /ti/ccs2040/ccs/tools/compiler/ti-cgt-msp430_21.6.1.LTS/lib -vmspx -O4 --opt_for_speed=5 --use_hw_mpy=F5 --define_MSP430F5172__--define=debug_off --define=trigge_gpio-g --printfprintf_sup_support=nofloat --diag_warn=225 --diag_MSP430F5172__/ti/ccs2040/ccs/ccs_base/msp430/lib/5xx_6xx_FRxx /ti/ccs2040/ccs/tools/compiler/ti-cgt-msp430_21.6.1.LTS/include rom_model -o “tida-01081.out"./main.obj“./main.obj “./sanity.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/adc10_a.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/adc12_a.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/aes.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/battbak.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/comp_b.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/crc.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/ctsd16.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/dac12_a.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/dma.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/eusci_a_spi.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/eusci_a_uart.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/eusci_b_i2c.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/eusci_b_spi.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/flashctl.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/gpio.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/lcd_b.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/ldopwr.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/mpy32.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/oa.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/pmap.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/pmm.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/ram.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/ref.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/rtc_a.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/rtc_b.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/rtc_c.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/sd24_b.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/sfr.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/sysctl.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/tec.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/timer_a.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/timer_b.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/timer_d.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/tlv.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/ucs.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/usci_a_spi.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/usci_a_uart.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/usci_b_i2c.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/usci_b_spi.obj /driverlib/MSP430F5xx_6xx/wdt_a.obj /drv/adc.obj /drv/dac.obj /drv/i2c.obj /drv/pinmux.obj /drv/timer.obj /drv/uart.obj /drv/vt100.obj  
[5]<Linking>
[6]。/lnk_msp430f5172.cmd“、第 145 行:错误#10099-D:程序无法放入可用内存中、或者该段包含一个调用站点、该调用站点需要无法为本节生成蹦床函数。 对于大小为 0x678 的段“.const"未“未能进行对齐的放置。  可用存储器范围:
[7] 闪存    大小   :0x7f80 未使用:0x4fc    最大孔:0x4fc
[8]错误#10010:链接期间遇到错误;“TIDA-01081.out"未“未构建


[9]*****构建完成****

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我可以使用 ti-CGT-MSP430_21.6.1.LTS 确认这确实是如此。

    要解决此问题、请将工程属性中的“Build"(“(构建(构建)-“MSP430 Compiler“(MSP430 编译器)-“Optimization"(“(优化(优化)-“Speed vs Size“(速度与大小)权衡值更改为 4。 然后应该编译。

    此致、

    Steffen