This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS75100:输出电流始终高于预期

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1596856/tps75100-output-current-consistently-higher-than-expected

器件型号: TPS75100

您好:

我正在寻找一些指导、说明为什么我的客户看到的输出电流高于所有 R_SET 测试值的预期值。  

  • 其电源电压为 5.0V、并与其测试的所有 R_SET 值保持一致
  • LED 的正向压降约为 2.6V、因此为线性稳压器提供了足够的余量
  • R_SET 的容差为 1%
  • 当 LED 持续亮起时、它们测量通过 DMM 的电流

对于 Rset = 330k Ω 测试、I_LED 的计算结果为 1.55mA、但测量电流为 1.85mA。 我的客户已在 3 个不同的电路板上对此进行了测试、并测试了数据表第 11 页表 1 中所示的多个不同电阻、在所有测试中观察到电流高于表中列出的值。

~其应用、该电流的精度非常重要、但使用数据表中 V_ISET 的变化仅会考虑与典型值相比的变化 Δ R+/- 3%至 3.5%、而 K 的典型值仅为 420。 您能否说明导致此差异的原因? 它只是 K 的变化吗?  

下面是他们所做的测量表:

R_SET【千欧】

I_LED 计算值[mA]

I_LED 测量值[mA]

511.

1.

1.35

255

2.

2.29

169.

3.

3.36

127.

4.1.

4.43

102.

5.

5.45

84.5.

6.1.

6.58

73.2.

7.

7.53

64.9.

7.9.

8.43

56.2.

9.2.

9.64

51.1.

10.1.

10.57

最后、他们还检查了评估板并使用 330K 电阻测量了电流、然后获得了相同的 1.83mA 结果。 室温下 K 系数的限值是多少? 在电流精度的容差方面、预期会是什么?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    根据 DS Page10 中的公式 (1)、输出电流精度将受 K、viset 和 RISET 的精度影响。 对于 K、没有最小值和最大值的数据。 对于 VIET、其典型值为 1.225V、但在–40C 至 85C Tj 范围内可在 1.183V 至 1.257V 之间变化。 最后、RISET 的变化也会导致误差。

    此致、

    Emma Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emma:

    您没有真正告诉我们我们任何我们不知道的事情。  正如我在第一篇文章中计算得出的、 使用您在片段中显示的边界、数据表中的 V_ISET 仅占~+/- 3%至 3.5%、ISET 取决于 RSET 和 VSET、没有其自身的误差。 我客户的工程师看到低电流误差为 10-35%。 这是预料之中的吗? 是否可以采取一些措施来改进它? 他已经使用了 1% RISET 电阻器。 问题是他们想要在输出电流的 1.5mA 附近使用、他们发现该范围内的误差约为 20%。  

    R_SET【千欧】 I_LED 计算值[mA] I_LED 测量值[mA] 偏差百分比 直流漂移 (mA)
    511. 1. 1.35 35.0% 0.35
    255 2. 2.29 14.5% 0.29
    169. 3. 3.36 12.0% 0.36
    127. 4.1. 4.43 8.0% 0.33
    102. 5. 5.45 9.0% 0.45
    84.5. 6.1. 6.58 7.9% 0.48
    73.2. 7. 7.53 7.6% 0.53.
    64.9. 7.9. 8.43 6.7% 0.53.
    56.2. 9.2. 9.64 4.8% 0.44
    51.1. 10.1. 10.57 4.7% 0.47

    您能否离线向我共享任何显示与表征偏差的表征数据? 此客户有主 NDA。  

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    首先、 如数据表 EC 表所示、最小输出电流应为 2.5uA x 420 = 1.050mA。 因此、511k Ω R_SET 可能超出规格范围。

    其次、EC 表中只有与电流精度相关的三个参数具有规格。 一个是增量 ID、另一个是 Iopen、最后一个是 V_ISET。  

    对于增量 ID、由于其公式显示、它仅关注输出电流一致性。

    对于 Iopen、精度仅适用于 ISET 开路时的默认输出电流。

    对于 V_ISET、最大误差应为约 6%=(1.257V - 1.183V)/1.225V。

    实际上、ISET 与 IDX 电流比参数 K 将根据理论设置电流误差来影响输出电流。 但它仅具有典型值。

    因此、总之、没有 表征 数据直接显示实际输出电流与理论设置电流误差。 至于客户计算出的误差、当设置电流大于 3mA 时、该误差应该是合理的(请注意,“I_LED Measured“应该是 4 个通道的平均电流)。

    谢谢、此致、

    Felix