This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:原理图审阅和器件优化

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25125, BQ25155, BQ51013B, BQ27220, BQ21061, BQ25190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1592338/bq51013b-schematic-review-and-part-optimization

器件型号: BQ51013B
主题中讨论的其他器件: BQ25155BQ27220BQ21061、BQ25125 BQ25190

我们正在计划产品的下一个版本、希望在电源管理中添加一些功能、并可能简化电源管理或减少器件数量。

当前系统具有 LiPo 电池、可通过 USB 壁式适配器充电。 电池充电电流为 200mA、系统功耗平均为 80–100mA、在 3.3V 下具有短 500mA 突发(无线电 TX)
目前、我们使用 BQ25155 PMIC 和 TPSM828214 降压转换器。
我们仅使用的 BQ25155 功能中有:

*自动电源路径(LiPo/5V USB 电源)
* LiPo 充电器
*重置控制器(长按按钮=运输模式)

未使用 BQ25155 的其他功能、例如集成 ADC 和 LDO。

 

ta1_power_schematic_1.png到目前为止效果很好。 但对于下一个版本、我们希望添加无线充电功能、并可能添加电池电量监测计(可能是 BQ27220)。 我们使用 BQ51013B 无线接收器 IC 进行了一些快速测试、在以下电路方面取得了积极的结果:

ta2_power_schematic_1.png

我们正在寻找一个具有成本效益的小型解决方案。 所有提到的 BQ IC 均可采用 DSBGA 封装、这非常适合我们。

问题:

1.在设计中有什么我遗漏的吗?
2.由于我们不使用 ADC、因此我们将使用 BQ21061 而非 BQ25155。 其他方面是否相同?
3.我们可以优化设计或减少部件数量吗? 例如、使用带有集成 Qi 接收器、降压转换器或电池电量计的 PMIC? BQ5105X 包含充电器、但缺少 PowerPath 和复位控制器。 BQ25125 与 BQ25155 类似、具有集成的降压转换器、但仅支持 300mA。
4. TPSM828214 是一种简洁的解决方案,但价格昂贵且难以采购。 您是否可以建议使用标准降压转换器((3.3V、500mA 瞬态、应在低 VIN 下工作以实现良好的电池利用率)?

 

此致、

Johannes Hennrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们正在度假、下周将回复、很抱歉耽误您的时间。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Johannes

    我可以协助完成设计的无线电源部分。

    BQ51013B --上面的电路看起来很好。  输出电流需要通过 ILIM 和 FOD 电阻器进行设置。  此外、C1 (Cs) 和 C2 (CD) 电容器需要通过线圈进行调优。

    BQ51013B 将支持使用 AD 和 AD EN 电路的外部电源路径电路、请参阅数据表图 9-11 第 37 页。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我们已经针对不同的线圈和充电电流调整了 CS/CD 和 ILIM/FOD、使无线电源传输功能正常运行。 这些值在原理图中留空、因为我们没有针对特定线圈的稳定值。 BQ51013b 的整个电路与数据表中的示例非常相似。

    但是、我们更感兴趣的是 BQ51013b、BQ25155 和降压转换器如何协同工作、例如是否需要额外的电源滤波?

    发布问题后、我更改了原理图中的两项内容:

    VINLS 和 LS_LDO 现在都连接到 GND、而不是 PMID。 数据表对此没有很具体、但似乎更符合逻辑。

    2.略微增加了一些电容值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.将 VINLS 和 LS_LDO 短接至 GND 应该没有问题。

    2.请参阅表了解建议的电容值

    我们能否优化设计或减少器件数量? 例如、使用带有集成 Qi 接收器、降压转换器或电池电量计的 PMIC? BQ5105X 包含充电器、但缺少 PowerPath 和复位控制器。 BQ25125 与 BQ25155 类似、具有集成降压转换器、但仅支持 300mA。[/报价]

    BQ25190 可能提供了更高的灵活性、但它未集成 Qi Rx 或电量监测计。

    此致、

    Juan Ospina.