Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPD6S300, TPS25751EVM
器件型号: TPS25751
主题中讨论的其他器件: TPD6S300
尊敬的 TI 团队:
在使用 TPS25751 PD PD IC 的 IEC62680 测试期间、我们会遇到 TEST.PHY.ALL.02 发送器眼图故障。 我们使用示波器测量了 CC 引脚、似乎可以正常工作、没有过冲/振铃。 我们还测得 PD 的 LDO_3V3 IC 稳定在 3.32V 左右。 请参阅随附的文档、查看 PD 测试设备的眼图故障、CC 引脚波形以及原理图。
您能否提供帮助、告知哪些因素可能导致故障、以及可以采取哪些措施来通过测试?
谢谢您、
HS