This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:MSEL1/MSEL2 / VSEL/ADRSEL 电阻器查询

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1593590/tps546d24a-msel1-msel2-vsel-adrsel-resistor-inquire

器件型号: TPS546D24A

尊敬的团队:

使用 WEBENCH 和 TPS546D24A 的计算器“LUC686A"之间“之间似乎存在一些差异。 您能否帮助查看以下情况:

IOUT = 6A;Vout = 0.9V;频率= 550kHz;I2C 从器件地址默认为 0x24(十进制 36);Vout 纹波< 10mV?  

在连接的电路中、MSEL1、MSEL2、VSEL 和 ADRSEL 的上拉和下拉电阻器的值应该是多少?

感谢您的支持并向您学习。

schematic_TPS546D24A_0V9_6A.pdf 

WEBENCH_TPS546D24ARVFR_0V9_6A.pdf 

TPS546x24A_TPS546Ex20200120_0V9_6A_550KHz.xlsx Compensation_Pinstrap_Calculator_Release 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    任何更新或注释、tks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    还有一个问题、我们能否参考 WEBENCH 设计来计算 MMSEL1 的上拉/下拉电阻值。 MSEL2、VSEL 和 ADRSEL 目前?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    我只会使用 Excel 计算器。 webench 和 Excel 的结果可能不同、因为有许多不同的电阻器组合才能在该器件上获得相同的结果。

    谢谢、
    Caleb