This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS25751 EEPROM 重新加载

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS26750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1596442/tps25751-tps25751-eeprom-reload

器件型号: TPS25751

我将 TPS25751 与 EEPROM 配合使用。  我想知道是否有办法强制从 EEPROM 重新加载 TPS25751、或者是否必须降低 3.3V 逻辑电源才能重新加载。   我可以看到、将来可能需要使用 4CC 命令更改 PDO 或其他的一些值。  完成此操作后、我需要从 EEPROM 重新加载器件值。  如果我确实必须降低该电源电压、我是否还需要降低 I2C 线路上用作上拉电阻的 3.3V 电源轨?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您联系我们。

    可使用通过 I2C 发送的 4CC 命令来更新 EEPROM。

      有关深入说明、请参阅应用手册 TPS25751 和 TPS26750 通过 I2C 进行 EEPROM 更新。

    我将重点介绍的一个重要细节是 TPS25751 必须处于 APP 模式 (MODE = 0x01) 才能接受 4CC EEPROM 更新命令。

    如果您对我向您分享的应用手册还有任何疑问、请联系我们。

    谢谢您、

    Katilynn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。  因此、假设我只想让 TPS25751 重新加载 EEPROM(即使我没有任何更新也是如此)。  我可以只“使用 GAID 冷复位器件“吗?   谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    请查看以下 TRM 中 GAID 命令说明的屏幕截图:

    GAID 命令将 PD 控制器置于冷复位状态、以重新加载 EEPROM 配置。

    谢谢您、

    Katilynn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很乐意提供帮助! 如果您有任何其他问题、请随时打开新的 E2E 主题。