This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:BQ24616 和 AMP;BQ34Z100 IC 接地连接

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ24616, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1593651/bq24616-bq24616-bq34z100-ic-grounds-connections

器件型号: BQ24616
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100BQ24610

尊敬的专家:

我们希望就该问题向客户寻求帮助:

我想为 4S2P 锂离子电池充电。 我检查并决定使用 BQ34z100 和 BQ24616。 它们都有 2 个单独的接地端、一个用于低电流、另一个用于供电。 那么、如果我对两个 IC 总共使用 2 个接地端、没关系吗? 我是指所有 PCB 具有 1 个低电流接地和 1 个电源接地。 它工作吗?

您对 4S2P 锂离子电池组还有其他建议吗? 18650 3.7V 电池 3500mA

谢谢你。

此致、
阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    我想为 4S2P 锂离子电池充电。 我检查并决定使用 BQ34z100 和 BQ24616。 它们都有 2 个单独的接地端、一个用于低电流、另一个用于供电。 那么、如果我对两个 IC 总共使用 2 个接地端、没关系吗? 我是指所有 PCB 具有 1 个低电流接地和 1 个电源接地。 它是否工作?

    是的、这应该起作用。

    您对 4S2P 锂离子电池组还有其他建议吗? 18650 3.7V 电池 3500mA h.[/报价]

    遗憾的是、我们没有任何关于电池组的建议。

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,克里斯蒂安。

    想跟进一下、我们将接地连接到哪里? 感谢您的建议。

    73、
    阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ArTzy、

    您是否询问了电源 GND/模拟 GND:

     将模拟接地与电源接地分开布线、并使用单一接地连接将充电器电源接地连接到充电器模拟接地。 在 IC 正下方、使用覆铜作为模拟接地、但避免使用电源引脚、以减少电感和电容噪声耦合。 将模拟地连接到 GND。 使用散热焊盘作为单一接地连接点、将模拟接地和电源接地连接在一起。 或使用 0 Ω 电阻器将模拟接地连接到电源接地(在这种情况下,散热焊盘应连接到模拟接地)。 强烈建议在散热焊盘下方使用星形连接。

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您的详细回答。

    但是、客户需要进一步说明:

    我已经查看了参考设计、但它们不能直接回答我的具体问题。 我的问题与 在单个电路板上使用两个独立集成电路 (IC) 有关

    这些 IC 通常使用两个不同的接地层: 电源接地  信号接地。 我的定制电路板还将总共具有两个接地平面(电源和信号)。 因此、我计划 将两个 IC 的电源接地端共用、并 在整个电路板上共用两个 IC 的信号接地端。

    IC 数据表规定、接地端应通过过孔连接到  位于相应 IC 封装下方的专用接地焊盘。 但是、为了实现适当的 星形接地 架构、我最终必须在电路板上的一个点将这两个公共接地连接在一起。

    我的问题是: 哪一个 IC 的接地垫最适合或最符合逻辑的位置来选择此最终公共接地连接(星点)?  我只是在寻找关于该接地连接点的最佳选择的指导。

    73、
    阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    我的问题是: 哪一个 IC 的接地焊盘最适合或逻辑上的位置来选择这个最终的公共接地连接(星点)?  我只是在寻找关于此接地点的最佳选择的指导。

    我建议使用 BQ24610 IC 下。

    此致、

    基督教。