This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2117:Vrcb 和 Ircb 的关系是什么?

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1587321/tps2117-what-s-the-relation-of-vrcb-and-ircb

器件型号: TPS2117

尊敬的先生:

 如果 TPS2117 的 Vout 由 Vrcb-r 大于 Vin、则 TPS2117 将关闭通道、直至 Vout 低于 Vrcb-f
 当 Vout 大于 Vin (Vrcb-r) 时、为什么从 Vout 到 Vin 的 Ircb(典型值 1.4a)会发生?
  当 Vout 大于 Vin(按 vrcb-r 计算)时、此设备是否未处于关闭状态?

谢谢你。

Frank Tseng   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank

    该器件需要反向电流流过 MOSFET 来建立 Vrcb_r、以便它可以检测和触发反向电流保护。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:
       我明白了你的观点。
       因此、我可以说、具有“反向电流阻断“功能的 TI 电源开关或理想二极管产品只有在 MOSFET 两端产生反向电流来 建立 Vrcb_r 时、通道才会关闭

       换句话说、在 MOSFET 关断之前、始终会出现较大的反向电流 Ircb。
       如何避免短时间 Ircb 导致 PCB 或组件烧毁?

       我是否应该担心电源多路复用器或理想二极管会因 Ircb 而击穿(自 TPS2117 Ircb 为 1.4A~4A)?  为什么?

     此致、

    Frank

       

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保护功能之前会发生反向电流的原因

    RCB 电路需要检测到反向电流是否流动、以激活保护功能。 在以下情况下会进行此检测:

    1. VOUT 超过 VIN 的上升阈值 (42-70mV)
    2. 反向电流达到激活阈值 (1.4-4A)

    解决您的安全问题

    1.反向电流会损坏 TPS2117 吗?

    • 否、TPS2117 用于安全地处理此反向电流
    • IRCB 规格 (1.4-4A) 表示器件可以承受此电流水平
    • 2µs 响应时间足够快、可以防止损坏 IC

    2.如何保护您的 PCB 和组件:

    使用输出钳位:

    • 在 VOUT 上添加齐纳二极管或 TVS 二极管来限制电压尖峰
    • 这可以防止过度积累电压、从而导致高反向电流

    添加输出电容:

    • 数据表中建议使用~μ F 100 µF 输出电容
    • 这有助于吸收能量并降低 RCB 事件期间的电压尖峰

    正确的 PCB 布局:

    • 对于 VIN1、VIN2、VOUT 和 GND、保持布线短而宽
    • 更大限度地减少可能导致电压尖峰的寄生电感

    3.当被关注时:

    • 如果您的应用具有大输出电感、而没有适当的钳位
    • 如果 VOUT 可在没有电流限制的情况下被驱动到明显高于 VIN 的水平
    • 如果您的系统无法承受短暂的反向电流脉冲。

    谢谢、

    Hemanth