Other Parts Discussed in Thread: BQ25186
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: BQ25186
您好:
BQ25186 的数据表显示 “针对电池间充电、USB 适配器和高阻抗源的 3.0V 至 18V 输入电压工作范围“
建议运行条件说明了该条件 输入电压范围 (IIN < 50mA) 2.7V 至 18V 和 VIN 输入电压范围:2.7 12 V
我想将其与输出电压容差为 5%并以 1A 电流充电的 12V 充电器一起使用。
此组件在这些条件下是否可以工作?