This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:对于需要步进电机的直流大容量电容器、是否需要使用 GND 二极管和电阻进行保护?

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1597886/tps1h100-q1-is-necessary-or-not-to-use-gnd-diode-and-resistance-for-protection-in-case-of-dc-bulk-that-command-a-stepper-motor

器件型号: TPS1H100-Q1

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我必须 知道 在发出命令步进电机处于 12V 的直流大容量电压时、是否有必要使用 GND 二极管和电阻进行保护

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps1h100-q1.pdf

直流大容量电容约为 180uF、电机的电阻为 11 欧姆、电机的电感为 5.5mH。 我不驱动 L LOAD、则驱动 CLR (C BULK + LR Fase 1 + LR Fase 2)

因此,根据收费标准,我也可能会稍微欠阻尼。

我非常尊重 C 散装能源的要求(系数 10)(第 9 页)

https://www.ti.com/content/dam/videos/external-videos/en-us/8/3816841626001/6265440667001.mp4/subassets/motor_drivers_voltage_margin_and_bulk_capacitance_precision_labs_1.pdf

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Danilo、  

    我无法访问您的链路、但如果此应用中不需要 GND 网络、客户可以在 VBB 上使用阻断二极管来在反极性等情况下阻断所有反向电流。  

    BR、  

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好/下午好

    我的要求是、即使我有一个提供 10 倍步进电机所需能量的直流大容量电容器、也严格需要阻断二极管。

    https://www.ti.com/content/dam/videos/external-videos/en-us/8/3816841626001/6265440667001.mp4/subassets/motor_drivers_voltage_margin_and_bulk_capacitance_precision_labs_1.pdf

    第 9 页

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    正在处理该申请、并将在 12 月 16 日(达拉斯时间)回复。  

    BR、  

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    直流大容量电容将是正向的、对吧?

    阻断二极管会阻止电流反向流动。 我对这里的提问感到困惑?

    BR、  

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的。 你在提问上感到困惑。 我可能没有以正确的方式解释。

    在下图(图 1)中、 两个电感代替续流电路 (D 和 Z) 是步进电机的大容量电容器、而在代替单电感的位置、步进电机有两个电感。

    我 的空间有限、想知道是否可以避免应用二极管和电阻器解决方案。  

    避免使用它们的第二个原因是使用更多面积进行耗散。  

    图 1.

    我不能使用带有正向二极管的解决方案(图 2) 、因为我的解决方案必须具有低功耗。

    由于我  在 12V 时的能量分数 (10.8mJ / 1mJ) 10 (C) 至 1 (L)、因此我预计在 12V 左右有 3.65V 的振荡(30%振荡)  

    (1/2)*(150uF)* DeltaV * DeltaV=  1mJ =(1/2)*(5.5mH)* 0.6 * 0.6 => DeltaV = 3.65V

    在理想情况下、我们可以使用具有 2.7V(22%振荡)的 270uF nad

    我预计振荡约为 12V;由于控制步进电机的 H 桥、在任何情况下我是否应该预计会出现负尖峰?

    那么、我是否应该在任何情况下添加二极管和电阻器解决方案?

    PS:电机使用很短的时间、然后“单独“(无进一步移动)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  

    70mJ 内单脉冲的电感负载关断能量耗散。 由于该负载有一个电感元件、强烈建议在 GND 引脚上连接一个电阻器和二极管。  RGND 将在关断电感负载期间稳定 GND 电势。  

    BR、  
    Alan