请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS7A4701-TPS7A4701 EP
大家好!
TPS7A4701QRGWRQ1 和 TPS7A4701RGWR 元件之间是否存在任何差异?
我查看了数据表、封装和电气信息似乎是相同的。 它们可以互换吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: TPS7A4701-TPS7A4701 EP
大家好!
TPS7A4701QRGWRQ1 和 TPS7A4701RGWR 元件之间是否存在任何差异?
我查看了数据表、封装和电气信息似乎是相同的。 它们可以互换吗?
您好、Xingwitt、
主要区别在于 TPS7A4701 Q RGWR Q1 额定供汽车使用、 在 145C 下具有更高的工作虚拟结点 (TJ)、而 TPS7A4701RGWR 在 125°C 下的工作虚拟结点(工业用)。 此外、汽车器件 anyout 引脚上的绝对最大额定电压为 2.5V、而工业版本中为 36V。 引脚排列和封装可互换、因此、如果最大功率耗散和最高环境温度下的结温< 125°C、并且此应用不是供汽车使用、则可以互换使用。
此致、
丹尼尔·埃斯帕尔扎