This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:如果我们的电路没有 SHIP FET、我们是否可以使用运输模式?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25619, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1594404/bq25798-can-we-use-ship-mode-if-our-circuit-does-not-have-ship-fet

器件型号: BQ25798
主题中讨论的其他器件: BQ25619

你(们)好  

如果电路没有 SHIP FET、我们可以使用运输模式吗?  

 

谢谢!

Py Tsai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY Tsai:

    很遗憾、不会  无法关断内部 BATFET。  运输模式需要外部 shipFET。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:
    为什么无法使用运输模式命令关闭 BATFET? 我们之前使用了 BQ25619 充电器 IC、它可以通过关断内部 BATFET (Q4) 进入运输模式。 我想知道这两个充电器 IC 的内部 BATFET 实现之间的差异有多大。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Godrey:

    BQ25798 的 CMOS 工艺没有额定电压为 20V 的 FET、无法关断 FET 的体二极管。  使用额定电压较低的 FET(用于 BQ2561x 等单节电池充电器)会更容易实现。

    此致、

    Jeff