This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746EVM-047:BQ27z746 不允许充电和放电

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1598413/bq27z746evm-047-bq27z746-does-not-allow-charging-and-discharging

器件型号: BQ27Z746EVM-047
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

您好!

我正在创建新 TT、因为 TI 已停止回复原始 TT、但我们仍然无法解决问题。
这是我们使用的硬件:

  • BQ27Z746EVM
  • 2000mA 磷酸铁锂电池
  • EV2400 编程器
  • 可变电源


最初的问题是我们同时触发了 HCUV 和 HCOV。 一个电量监测计表现奇怪 — 它不遵守我在 bqStudio 帮助下设置的硬件保护阈值。
我们从 Digikey 购买了另一个 BQ27Z746EVM、现在尝试使用它。 我们将固件更新为 v1.05 — 最新版本。
我们按照用户指南中所述校准了电芯电压、电池包电压和电流。 此外、将 OVP 设置为 3700mV。 现在、我们需要确定化学 ID。 TI 数据库中没有确切的电池器件型号。
新 EVM 的问题在于它不允许电池充电或放电、我们不知道原因。 即使手动切换 FET (CHG_FET_TOGGLE、DSG_FET_TOGGLE) 也不起作用。 两个 FET 都闭合、其栅极上存在低电压电平。 在 PACK 引脚上施加 3.65V 不会改变任何内容。
这是此电量监测计的数据存储器: bq27z46_for_ti.gg.csv 
下面是屏幕截图、您可以在其中查看所有寄存器的状态:  

2025-12-15_18-29.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队成员、并将在   可能的情况下与应用工程师进行审核和跟进。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    请关闭自动刷新、然后确保 FET_EN = 0 以允许手动控制 FET。 完成该操作后、您可以发送 CHG_FET_TOGGLE 和 DSG_FET_TOGGLE 命令。 此时、您应该会注意到 DSG_TEST 和 CHG_TEST 位被置位。 然后、您可以测量 DSG 和 CHG 引脚上的电压、并且应该看到 2xVDD 的电压。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我试着这样做。 我已禁用“自动刷新“并仅使用手动刷新。 FET_EN = 0。 当我发出 CHG_FET_TOGGLE 和 DSG_FET_TOGGLE 时、可以看到 CHG_TEST 和 DSG_TEST 会改变其状态。 但实际上、FET 保持闭合。 PACK 引脚上没有电压、CHG 和 DSG 测试点(FET 栅极)始终具有 0V。