This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53819A:TPS53819A 输出不稳定、负载容量不足或无输出

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53819A, CSD86360Q5D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1598923/tps53819a-tps53819a-output-instability-insufficient-load-capacity-or-no-output

器件型号: TPS53819A
主题中讨论的其他器件: CSD86360Q5D

尊敬的团队:

客户制作了测试板、焊接后发现 TPS53819A 的输出不稳定、负载能力不足或无输出很奇怪。 请帮助我查看此问题。 谢谢!

附件是原理图、MOS 解决方案与三个选项兼容。 目前,他们实际上是在焊接第一个 option.SCH_TPS53819A_EVM_V01_2025-12-12.pdf 

BR~ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我再补充一些信息。

    客户通过组合使用 TPS53819A 和 CSD86360Q5D 实现 20V 至 1.2V 的转换、电流约为 40A。

    现在、它可以在 1uH 电感器下运行、但无法上拉电流、并且在 15A 以上时容易出现误差。 将其替换为 470nH 后、它会直接报告 OCP 错误并且无法启动。

    请帮助客户了解如何根据其需求配置适当的外设参数、例如电感、输入/输出电容等 客户希望收到 TI 的建议、并期待您的回复。 谢谢您~