This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180 输入电流失真

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1597048/ucc28180-ucc28180-input-current-distortion

部件号: UCC28180

您好、

根据支持团队的建议、电感增加了一倍、但结果表明输入电流仍然失真、如下图所示。 我无法通过调整电感器值来克服这一问题。 电流失真导致不符合 IEEE-519(2022 版)电流失真要求、并且 PF 过低。

这种电流失真的原因是否是输入电容器或 ISENSE 引脚上的元件值出现问题?

这似乎是由特定条件引起的失真、因为它发生在过零之后。  

谢谢。

 H3390009.BMPH3390005.BMP

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chienhao:

    您能分享此设计的原理图和设计计算器吗? 此外、您能否尝试捕获相同的波形、但只能持续 2-3 个线路周期? 未正确捕获电感器电流纹波。  
    谢谢

    Sanchayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sanchayan:

    附有电路图和设计工具。 此外、我还提供了较大 PFC 扼流圈的电流曲线参考。

    在此测试中、我将 CIN 从原始 3.3uF 修改为 1uF。 这似乎改善了跳跃失真问题、但电流波形仍然不是正弦波。

    谢谢。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/7331.5HP.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chienhao:

    请共享 PFC 电感器电流波形。
    谢谢
    Sanchayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请看上面所示的波形。

    Ch1=VIN

    CH2=IN

    通道 3 = IL

    CH4=直流 Vbus

    Tks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chienhao:
    您能否尝试在更高的带宽下捕获电感器纹波? 尝试捕获 2-3 个线路周期的波形、而不要在波形上放置任何噪声滤波器。
    谢谢
    Sanchayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sanchayan:

    如随附的图所示、我在示波器上捕获了 2-3 个线路周期波形并关闭了噪声滤波器。

    关于前面关于提高开关频率的建议、该设计使用 IGBT、这不适合过高的开关频率。 因此、我们只能专注于增加电感。

    当前测试条件为 CIN=1uF。 由于 IGBT 模块具有 5m Ω 的内置 R 分流器、因此我们 根据计算添加了 DR262 = 220 Ω 用于分压。 这会影响电流波形吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sanchayan 和 支持团队:

    对我有什么建议吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chienhao:

    您能否分享 ICOMP 引脚电压和电感器电流波形以及输入电流和输入电压?
    谢谢
    Sanchayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sanchayan:

    测试期间电路板炸了,所以我现在无法获得 ICOMP 的任何读数。

    测试是使用两个串联的电感器进行的。

    建立:CIN=1uF、C_ISENSE=4400pF、DR262=220 Ω(IGBT 内部分流器=5m Ω)

    观察滤波后的示波器屏幕截图、过零期间有一个平坦的平坦区域、然后在 PWM 稳定之前有一个尖峰和另一个平坦区域。 这似乎是 THD 性能如此差的原因。

    CH1=VIN、CH2=Iin、IL、CH4=Vbus

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chienhao:

    ICOMP 引脚应提供电感器的平均电流、该电流应在 IC 内部转换为占空比。 我想检查一下 ICOMP 信号是否正常发送。 是的、您正确的 THD 很高、因为在交流输入的过零附近电流形状失真。 从波形来看、它似乎进入 DCM、但从波形来看、并不是很清楚。 如果电流处于 CCM、它应正确调节占空比。
    谢谢
    Sanchayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sanchayan:

    感谢你的想法。 由于电路板当前正在维修中、我此时无法捕获 ICOMP 波形。

    根据设计工具、计算出的 Cicomp 值为 3900~8200pF。 我想就以下问题向您咨询:

    • 为了进一步改善 THD、微调 Cicomp 会增大或减小其值以获得更好的过零性能结果、典型的趋势是什么?

    • 除了 Cicomp 之外、您还建议查看是否有任何其他参数或引脚可能影响过零区域附近的当前形状?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chienhao:
    如果电感器电流正确、则更多地使用 CICOMP 电容器来实现电感器电流平均、它应该能够正常工作。 我们必须正确观察电感器电流和 VICOMP、才能观察过零区域发生的情况。 此外、电路板固定后、您还可以尝试绘制栅极占空比、看看 它在过零区域附近的变化情况。
    谢谢
    Sanchayan